Visionneuse PDF

Permet d'afficher un fichier PDF lors de l'exécution.

Fonctionnement

La visionneuse PDF peut afficher l’une des options suivantes :
  • Un fichier PDF local stocké dans le répertoire du projet
  • Un fichier PDF stocké sur un serveur distant
    La visionneuse PDF prend en charge les protocoles suivants pour l’affichage des fichiers PDF distants :
    • http
    • https

Cas d’utilisation

Utilisez des PDF intégrés pour fournir aux utilisateurs finaux un accès rapide à la documentation technique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.