Configurer une zone de liste modifiable

Configurez une zone de liste modifiable pour obtenir des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Zone de liste modifiable
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre la propriété
    Modèle
    et un nœud.
    Nœud sélectionné
    Zone de liste modifiable
    Objet de base de données
    Valeurs contenues dans les tables de base de données.
    Nœuds de projet
    Valeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissant
    ItemKind
    .
    CONSEIL:
    La propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.
    Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objet
    Motor
    , la propriété
    ItemKind
    est automatiquement définie avec la référence au type
    Motor
    . Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    , etc.).
  4. (facultatif) Dans
    Événements
    , associez
    Sélection modifiée
    à la méthode
    Actualiser
    .
    Les éléments contenus dans l’objet seront actualisés à chacune de vos interactions avec cet objet.
  5. (facultatif) Triez les éléments en définissant les valeurs
    Ordre de tri
    et
    Réorganiser par
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.