Graphique XY
Affichez la valeur des variables bidimensionnelles dans un graphique.
Cas d’utilisation
Représentez graphiquement ou définissez des processus de machine, par exemple le profil de coupe ou la zone de travail dans laquelle une machine peut fonctionner.
CONSEIL:
Vous pouvez désactiver l’affichage d’un traceur en définissant sa propriété
Activé
sur Faux
.Exemple
Fournir une réponse