Modifier l'apparence d'un objet dessin

Modifiez les propriétés d'un objet dessin pour modifier l'apparence de l'objet.
CONSEIL: Pour spécifier les valeurs des propriétés, vous pouvez double-cliquer sur une valeur existante pour taper la valeur numérique de la propriété, ou sélectionner
Ajouter un lien dynamique
pour accéder à la balise dans l’automate et la sélectionner. La valeur de la balise correspond alors à celle de la propriété. Pour modifier une propriété de couleur, vous pouvez sélectionner le bloc de couleur dans
Propriétés
afin d'ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner la couleur
et la faire glisser pour sélectionner la nouvelle couleur.
  1. Dans
    Vue de projet
    ou dans l'éditeur, sélectionnez l'objet dessin.
  2. Dans
    Propriétés
    , développez la catégorie
    Apparence
    et modifiez les propriétés. L'objet dessin sélectionné détermine les propriétés affichées :
    • Couleur de bordure
      . Permet de spécifier la couleur de la bordure de l'objet.
    • Épaisseur de la bordure
      . Permet de spécifier l'épaisseur de la bordure de l'objet en pixels.
    • Couleur de remplissage
      . Permet de sélectionner la couleur de remplissage de l'objet.
    • Opacité
      . Permet de sélectionner l'opacité de l'objet dessin. Spécifiez 0 pour rendre l'objet transparent.
    • Rotation
      . Permet de spécifier la rotation de l'objet autour du point central. Des valeurs positives indiquent une rotation en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Épaisseur
      . Épaisseur de la ligne du traceur qui dessine l'objet.
    • Visible
      . Spécifiez si l'objet dessin est visible lors de l'exécution. Sélectionnez respectivement
      Vrai
      ou
      Faux
      pour rendre l’objet visible ou invisible lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.