Tracer un ovale ou un cercle

L'outil
Ellipse
permet de tracer un ovale ou un cercle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
  2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez
    Ellipse
    .
  3. Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de l'ovale ou du cercle.
  4. Faites glisser le réticule pour tracer l'ovale ou le cercle.
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.