Configurer une feuille de style
Configurez une feuille de style pour en modifier les propriétés. Certaines propriétés de style affichent un aperçu dans l’éditeur.
- DansVue de projet, développez le dossier d'Interface utilisateuret sélectionnez la feuille de style à modifier.
- DansPropriétés, configurez les propriétés de la feuille de style.CONSEIL: Pour modifier la valeur d’une propriété, sélectionnez pour entrer une valeur manuellement, ouAjouter un lien dynamiqueSélectionner la couleurpour sélectionner la couleur, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse