Appliquer une feuille de style

Sélectionnez la feuille de style d'une
Application FactoryTalk Optix
à afficher lors de l'exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , sélectionnez
    NativePresentationEngine
    ou
    WebPresentationEngine
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , dans
    Feuille de style
    , sélectionnez la flèche déroulante après la valeur de la feuille de style, puis la feuille de style à appliquer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.