Rechercher un modèle

Recherchez un modèle dans les bibliothèques et filtrez les résultats.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Rechercher
    , entrez le nom du modèle.
    Par exemple, saisissez
    Alarm grid
    .
  3. (Facultatif) Triez les modèles par ordre alphabétique dans l’ordre croissant ou décroissant en sélectionnant
    Trier par ordre croissant/décroissant
    .
  4. (Facultatif) Basculez entre la vue Liste et la vue Grille en sélectionnant
    Vue Liste
    ou
    Vue Grille
    .
Les bibliothèques et les modèles sont filtrés en fonction de la requête de recherche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.