Lire les codes d’opération
Pour chaque opération de lecture d’une ou de plusieurs balises, l’automate génère un code d’opération qui décrit le résultat de celle-ci.
Code | Description |
---|---|
Good | L’opération de lecture a réussi |
BadNoCommunication | Échec de l'opération de lecture en raison d'un délai d'expiration (celui d'une connexion, par exemple). la valeur du délai d'expiration est déterminée par la propriété Délai d’expiration d'un objet Station de communication . |
BadCommunicationError | Échec de l'opération de lecture en raison d'une erreur renvoyée par l'automate. |
BadConfigurationError | Échec de l'opération de lecture en raison d'une erreur de configuration de balise (une adresse non valide, par exemple). |
Fournir une réponse