Créer une base de données

Créez une base de données pour l’enregistreur d’événements.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Enregistreurs
    et sélectionnez
    Nouveau
    Base de données intégrée
    .
  2. Ajoutez une table de base de données avec les colonnes suivantes :
    Nom de colonne
    Type
    Valeur
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
    Pour plus d’informations, consultez Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.