Créer une jauge linéaire
Créez une jauge qui vous permet d’afficher et de contrôler la température actuelle.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Configurer la jauge :
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .
- En regard deZones d’avertissement, sélectionnez .
- SousZoneD’avertissement1, créez un lien dynamique entreDeetPour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousZoneD’avertissement1, créez un lien dynamique entreÀet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousZoneD’avertissement1, définissezCouleursur#fe1414.
Fournir une réponse