Développer une solution qui permet l’échantillonnage et le stockage de données
Créez une application qui échantillonne la valeur d’une variable lors du changement de la valeur et stocke ces données dans une base de données intégrée.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
SampleStoreDataValueChange.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Créez un enregistreur de données avec une base de données intégrée qui surveille le changement de valeur de la variable. Consultez la rubrique Ajouter un enregistreur de données.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse