Ajouter des éléments de collection à un nœud

Ajoutez des éléments de collection aux objets qui les prennent en charge.
CONSEIL: Les éléments de collection disponibles dépendent de la définition du type de l’objet parent.
Conditions préalables
Ajoutez des nœuds au projet. Consultez la rubrique Pour ajouter un nœud à partir des spécifications Companion.
  • Pour ajouter des éléments de collection à un nœud
  • Cliquez avec le bouton droit sur un nœud et sélectionnez
    Nouveau
    Éléments de collection
    collection-item
    .
L’élément de collection apparaît sous le nœud.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.