Développer une solution pour importer des traductions
Utilisez la communication OPC UA pour importer des traductions à partir d’un autre projet.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ImportTranslations.zipConditions préalables
- Créez un projet Serveur. Consultez la rubrique Créer un projet.
- Créez un projet Client. Consultez la rubrique Créer un projet.
CONSEIL:
Le projet Client importe des données du projet Serveur.
- Pour développer le projet du serveur
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
- Pour développer le projet du client
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter les projets serveur et client à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter les projets sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse