Ajouter un serveur OPC UA

Pour configurer un serveur OPC UA, ajoutez l’objet serveur OPC UA au projet et modifiez les propriétés du serveur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    OPC-UA
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Serveur OPC UA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , configurez le serveur OPC UA.
    • URL du point de terminaison
      . Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur OPC UA.
    • Nombre maximal de connexions
      . Nombre maximum de clients OPC UA pouvant se connecter au serveur OPC UA.
    • Utiliser le chemin de nœud dans NodeIds
      . Publiez des nœuds avec des ID qui affichent le chemin du nœud dans ce format
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      . Par exemple,
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
      .
    • Intervalle d’échantillonnage
      . Intervalle de temps entre les lectures successives des variables de champ par le serveur OPC UA.
    • Longueur max de tableau
      . Nombre maximal d’éléments acceptés dans un tableau.
    • Mode de sécurité de message minimal
       :
      • Aucun
        . Les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés.
      • Signature
        . Les messages doivent être signés ou signés et chiffrés.
      • Signature et chiffrement
        . Les messages doivent être signés et chiffrés.
    • Politique de sécurité minimale
       :
      • Aucune
        . Le serveur OPC UA ne requiert aucune politique de sécurité spécifique.
      • Basic256Sha256
        . Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité ou une politique plus sécurisée.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité ou une politique plus sécurisée.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité.
    • Fichier de certificat du serveur
      . Fichier de certificat public
      DER
      du serveur OPC UA (X509v3).
      CONSEIL:
      Le fichier de certificat du serveur doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      S’il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • Fichier de clé privée du serveur
      . Fichier de clé privée
      PEM
      du serveur OPC UA encodé en ASCII Base64.
      CONSEIL:
      Le fichier de clé privée du serveur doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossier
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • URI du produit
      . URI qui identifie le logiciel de manière globale.
    • Nom du produit
      . Nom du logiciel.
    • Nom du fabricant
      . Nom du fabricant du logiciel.
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Nœuds à publier
    , sélectionnez
    Add
    .
    Une configuration de nœuds à publier s'affiche sous
    Nœuds à publier
    .
    IMPORTANT: La publication d’un nœud entraîne toujours celle de nœuds enfants.
  4. Dans
    Configuration
    #
     :
    • Ajoutez un nœud. Pour cela, en regard de
      Nœuds
      , sélectionnez
      Add
      et configurez le nœud en modifiant ses propriétés. Répétez cette opération si nécessaire.
    • Ajoutez un utilisateur. Pour cela, en regard d'
      Utilisateurs
      , sélectionnez
      Add
      et configurez l’utilisateur. Répétez cette opération si nécessaire.
      IMPORTANT: Si vous exposez des nœuds spécifiques et non l’ensemble du projet, vous devez spécifier au moins un utilisateur. L’utilisateur peut être l’utilisateur Anonyme par défaut.
    • Pour exposer les nœuds de la logique commerciale aux clients OPC UA, définissez
      PublishDynamicConfigurationNodes
      sur
      Vrai
      .
      Les nœuds de la logique commerciale incluent les éléments suivants : liens dynamiques ou variables liées, convertisseurs et gestionnaires d’événements ou méthodes associées aux événements.
  5. Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 4.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.