Créer un dossier
Créez un dossier qui contiendra les nœuds de votre projet.
Vous pouvez créer plusieurs versions d’un dossier. Lorsque vous créez un dossier, le dossier comporte automatiquement un menu contextuel sur lequel vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour créer des éléments spécifiques à cette catégorie de dossier. Chaque catégorie de dossier est précédée d’une icône.
- DansVue de projet, créez l’une des options suivantes :
- Dossier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud qui contiendra le dossier, puis sélectionnez .
- Dossier de catégorie. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud au niveau du projet, sélectionnezNouveauet la catégorie de dossier.
Dossier#
s'affiche dans Vue de projet
.Fournir une réponse