Afficher des graphiques de modèle d’information

Visualisez des modèles d’information des projets
FactoryTalk Optix
sous la forme de graphiques.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur les modèles d’information du projet, consultez la rubrique Modèle d’information.
Conditions préalables
Installez une application qui affiche des graphiques
DGML
, telle que Microsoft Visual Studio avec le composant Éditeur DGML.
  1. Pour afficher des graphiques de modèle d’information
  2. Effectuez l’une des actions suivantes :
    • Dans
      Propriétés
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la propriété.
    • Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de projet.
  3. Sélectionnez
    Analyse du modèle
    , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Graphique du modèle d’informations (Projet uniquement)
      . Visualisez uniquement les nœuds, les types et les références liés au projet utilisateur.
    • Graphique du modèle d’informations (Ignorer les espaces de noms OPCUA/Core)
      . Visualisez les nœuds, les types et les références du projet utilisateur et des espaces de noms des modules
      FTOptix
      , à l’exception de l’espace de noms OPC-UA et Core.
    • Graphique du modèle d’informations
      . Visualisez tous les nœuds, les types et les références de tout espace de noms.
Exemple de graphique du modèle d’informations
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.