Configurer un schéma de recette manuellement

Vous pouvez configurer un schéma de recette en ajoutant un objet de schéma de recette et en définissant ses propriétés.
CONSEIL: Vous pouvez également ajouter une recette à l’aide de l’interface dédiée. Consultez Configurer un schéma de recette
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Recettes
    et sélectionnez
    Nouveau
    Schéma de recette
    .
  2. Ajoutez des ingrédients en faisant glisser un nœud depuis
    Vue de projet
    vers la propriété
    Nœud cible
    sous
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur l'objet
    SchémaDeRecette
    .
  4. Dans l’éditeur :
    1. Pour afficher les variables imbriquées dans d’autres variables, dans la barre d’outils de l’éditeur, sélectionnez
      Configure
      Afficher les paramètres
      , puis
      Afficher les variables imbriquées
      .
    2. Sélectionnez les ingrédients, puis
      Appliquer
      .
      CONSEIL: Vous pouvez rapidement trouver les variables à sélectionner à l'aide du champ
      Rechercher
      .
  5. Pour configurer une table dans la base de données afin de stocker les recettes automatiquement, dans
    Propriétés
    , procédez comme suit :
    1. Dans
      Nom de la table
      , entrez le nom de la table.
      Si le champ
      Nom de la table
      est vide, il est défini par défaut sur la valeur
      BrowseName
      de l'objet
      SchémaDeRecette
      .
    2. Dans
      Stockage
      , sélectionnez une base de données.
      Pour plus d’informations, consultez Base de données.
      Une table avec une colonne pour chaque ingrédient est automatiquement configurée dans la base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.