Sessions

Si le projet dispose d’un dossier Interface utilisateur dans
Vue de projet
comportant une interface utilisateur, le projet doit utiliser un moteur de présentation qui génère une session interactive.
Une session interactive :
  • crée la fenêtre de démarrage pour chaque session interactive.
  • affiche une interface utilisateur interactive pour l’utilisateur lors de l’exécution.
  • contient les instances d'objets graphiques ajoutées au moment de la conception. Il s'agit d'instances de base d'objets graphiques sur la logique de navigation dynamique, l'état global du projet ou de la machine en fonction de l'état de l'automate ou l'état de session pour les autorisations utilisateur et les paramètres régionaux de session. La logique peut être créée via les panneaux de navigation NetLogic, ou même en affichant et masquant les objets.
Une session est automatiquement générée chaque fois que vous accédez à une instance de la session d’exécution. Par exemple, chaque fois que vous accédez à MoteurDePrésentationWeb, vous créez une session indépendante qui n’est pas attachée à la session MoteurDePrésentationNatif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.