Configurer les paramètres régionaux lors de l'exécution

Dans les projets multilingues dans lesquels les paramètres régionaux de l'utilisateur ne sont pas configurés, vous pouvez demander à l'utilisateur de sélectionner les paramètres régionaux de session via des objets graphiques lors de l'exécution.
Utilisez un objet personnalisé contenant un NetLogic pour afficher une liste des paramètres régionaux. Les paramètres régionaux sélectionnés dans l’objet
Session
modifient les paramètres régionaux du projet.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Éditeur d'utilisateur
    dans le dossier
    Interface utilisateur
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , développez le dossier
    ÉditeurD’utilisateur#
    et faites glisser
    LocaleComboBox (type)
    dans le dossier
    Interface utilisateur
    .
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    ÉditeurD’utilisateur#
    et sélectionnez
    Supprimer
    .
  7. Dans
    Supprimer l'éditeur d'utilisateur#
    , sélectionnez
    Supprimer
    .
  8. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le dossier
    Interface utilisateur
    .
  9. Dans la barre d'outils
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Add
    , puis
    Session d'interface utilisateur
    .
  10. (facultatif) Lorsque
    SessionD’interfaceUtilisateur# (type)
    est sélectionné dans le dossier
    Interface utilisateur
    , dans
    Propriétés
    , dans
    LocaleIDs
    , saisissez les paramètres régionaux de démarrage souhaités.
  11. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le moteur de présentation.
  12. Dans
    Propriétés
    , dans
    Session
    , sélectionnez le
    SessionD’interfaceUtilisateur (type)
    créé à l’étape 9.
  13. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le conteneur cible ou la page souhaitée, sélectionnez
    Nouveau
    et accédez à
    LocaleComboBox (type)
    pour créer une instance.
  14. Dans les
    Propriétés
    de la nouvelle instance, sous
    Événements
    , dans
    Sélection modifiée
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter une nouvelle méthode
    .
  15. Sélectionnez
    Commandes
    Commandes de variable
    , puis sélectionnez
    Définir la valeur de variable
    .
  16. Dans
    VariableToModify
    , choisissez
    Sélectionner un nœud
    , puis sélectionnez
    Alias
    Session
    VariableToModify
    ActualLanguage
    .
  17. Dans la propriété
    Valeur
    , sélectionnez l’instance
    LocaleComboBox#
    que vous modifiez, puis choisissez
    ValeurSélectionnée
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.