Variables de dispositif

Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Dispositif
prédéfinie pour afficher l’utilisation de la mémoire et du stockage sur le dispositif IHM. Par exemple, liez la variable
Mémoire disponible
pour afficher la quantité de RAM disponible sur le dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.
La catégorie
Dispositif
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables associées au dispositif IHM.
Variables de dispositif
Variable
Type
Définition
Lecture ou Écriture
Redémarrage requis
Numéro de catalogue
String
Numéro de catalogue lu par l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Fréquence du CPU
UInt32
Fréquence de fonctionnement du CPU en mégahertz
Lecture seule
Redémarrage non requis
Température du CPU
UInt32
Température du CPU en Celsius
Lecture seule
Redémarrage non requis
Utilisation du CPU
UInt32
Pourcentage de la puissance de calcul du CPU utilisée au cours des deux dernières secondes
Lecture seule
Redémarrage non requis
Nombre de réseaux Ethernet
UInt32
Nombre de réseaux Ethernet pris en charge par le dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Nombre de ports Ethernet
UInt32
Nombre de ports Ethernet physiques pris en charge par le dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Date du micrologiciel
DateTime
Date du micrologiciel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Version du micrologiciel
String
Version du micrologiciel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Code produit du matériel
UInt32
Code produit du matériel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Type de produit matériel
UInt32
Type de produit matériel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Version du matériel
String
Version du matériel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Série du matériel
String
Série du matériel du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Nom d’hôte
String
Nom du dispositif sur le réseau
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Heure de la dernière mise à jour de l’application
DateTime
Date et heure du dernier déploiement de l’application vers le dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Heure du dernier démarrage
DateTime
Date et heure du dernier démarrage du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Version de l’OS
String
Version du système d’exploitation du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Nom du produit
String
Nom de produit du dispositif
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mode de protection activé
Boolean
Désactive les mises à jour de l’application et du micrologiciel vers le dispositif.
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Version du gestionnaire de systèmes
String
Version du gestionnaire de systèmes sur le dispositif
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Durée sous tension totale
UInt32
Durée sous tension totale du dispositif, en heures
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mémoire disponible
UInt32
Mémoire RAM inutilisée du dispositif IHM, en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mémoire totale
UInt32
Mémoire RAM totale du dispositif IHM, en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mémoire utilisée
UInt32
Mémoire RAM utilisée du dispositif IHM, en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Stockage disponible
UInt32
Stockage non volatile du dispositif IHM en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Stockage total
UInt32
Stockage non volatile total du dispositif IHM, en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Stockage utilisé
UInt32
Stockage non volatile utilisé du dispositif IHM, en kilooctets
Lecture seule
Redémarrage non requis
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.