Variables d’interfaces réseau
Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Interfaces réseau
prédéfinie dans l’objet Adresses IP supplémentaires
afin de configurer le réseau pour votre dispositif IHM. Par exemple, liez la variable Adresses IP
pour spécifier l’adresse IP du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
Adresses IP supplémentaires
sous Interfaces réseau
dans le navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées au dispositif IHM.
Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Nom de l’interface | String | Nom de l’interface | Lecture seule | Redémarrage non requis |
DHCP activé | Boolean | Obtenir automatiquement les paramètres IP à l’aide de DHCP | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Adresse IP | String | Adresse IP du réseau | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Masque | String | Masque de sous-réseau du réseau | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
DNS 1 | String | Adresse DNS principale du réseau | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
DNS 2 | String | Adresse DNS secondaire du réseau | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Passerelle par défaut | String | Adresse IP de la passerelle réseau par défaut | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Fournir une réponse