Modifier la langue de l'interface

Modifiez la langue de l’interface pour afficher une autre langue dans l’application
FactoryTalk Optix Studio
lors de la conception et de l’exécution.
  • Pour modifier la langue de l’interface, plusieurs options s’offrent à vous :
    • Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez le nœud du projet puis, dans
      Propriétés
      , développez
      Localisation
      et sélectionnez la langue dans
      Paramètres régionaux
      .
    • Sélectionnez
      Options FactoryTalk Optix Studio
      , puis sélectionnez la langue dans
      Langue et paramètres régionaux
      .  
    • Demandez à un autre utilisateur avec des paramètres régionaux associés différents de se connecter.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.