Prévisualiser le texte traduit

Lorsque votre projet contient différents paramètres régionaux, vérifiez la longueur du texte et l’espacement en passant d’une langue à l’autre.
Prévisualisez le texte traduit lors de la conception.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez une page contenant le texte traduit.
  2. Dans la zone de liste modifiable Langue, située en haut au centre de l’éditeur d’objets, sélectionnez la langue à afficher.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.