Extraire les modifications apportées par d’autres utilisateurs à partir du référentiel distant
Extrayez les modifications pour afficher les mises à jour et les conflits entre le référentiel distant et votre projet local. Utilisez Aperçu de l’extraction pour accepter les mises à jour et résoudre les conflits.
Lorsqu’il y a des modifications à extraire du référentiel distant, le message « Modifications à distance disponibles pour l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône indique qu’une validation est prête pour l’extraction.
Extraire du dépôt distant
affiche un nombre bleu qui correspond au nombre de validations à extraire. Par exemple, Extraire du dépôt distant
- Dans le projet ouvert, sélectionnezExtraire du dépôt distantAperçu de l'extraction.CONSEIL: Un conflit peut se produire en cas de changement d’une valeur de propriété dans le projet distant et le projet local. Un conflit peut également survenir si un objet est retiré dans une version du projet et que ce même objet est modifié dans le référentiel distant. Les conflits en surbrillance indiquent les valeurs modifiées et les objets retirés qui sont barrés. Le nombre de conflits s’affiche dans la barre d’état.
- (facultatif) Dans la partie supérieure deAperçu de l’extraction, sélectionnez le contenu à afficher :
- Tout. Tout le contenu de projet dans les projets locaux et distants.
- Mises à jour. Uniquement les modifications apportées aux projets locaux et distants.
- Conflits. Uniquement les conflits entre les projets locaux et distants.
- Développez un conflit en surbrillance pour afficher les valeurs conflictuelles.
- (Facultatif) En haut de l’aperçu, sélectionnez pour consulter et développer le conflit suivant ou pour revenir au conflit précédent.CONSEIL: Une icône sur une ligne dansAperçu de l’extractionindique ce qui suit :
- Il existe un conflit entre le projet local et le projet distant.
- Un conflit a été résolu en sélectionnant la modification locale ou la modification distante sur la ligne.
- Une modification existe dans le projet local ou distant.
- Un objet a été ajouté.
- Un objet a été supprimé.
- Dans chaque ligne mise en surbrillance, sélectionnez la version du contenu à conserver :
- Modification individuelle locale. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez la modification localeHistorique local
- Modification individuelle effectuée à distance. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez la modification distanteHistorique distant
- Toutes les modifications locales. En haut de l’aperçu, sélectionnezPrendre tout en local.
- Toutes les modifications distantes. En haut de l’aperçu, sélectionnezPrendre tout à distance.
- SélectionnezAccepterpour accepter les modifications sélectionnées, ouAnnulerpour rejeter tous les conflits dans le projet distant et conserver les valeurs du projet local.
Le projet s’ouvre et le message « Le projet est synchronisé » s’affiche dans la barre d’état.
Fournir une réponse