Créer un référentiel distant pour un projet

Créez un référentiel distant afin d’activer la collaboration entre plusieurs utilisateurs sur un projet.
  1. Créez un référentiel distant vide avec les outils fournis par le fournisseur de contrôle de version pris en charge.
    IMPORTANT: Le référentiel distant ne peut contenir aucun fichier, y compris les fichiers
    README
    ,
    .gitignore
    et
    LICENSE
    .
  2. Créez un projet initial portant le même nom que le référentiel. Consultez la rubrique Créer un projet à partir d’un référentiel distant.
    IMPORTANT: Les noms du projet et du référentiel doivent correspondre, majuscules comprises.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.