Gérer les traductions

Utilisez les API C# pour lire ou écrire les chaînes traduites dans les objets
LocalizationDictionary
.
Les API sont fournies par la classe statique
InformationModel
.

Classe
LocalizedText

Chaque API dispose d’une instance de classe C#
LocalizedText
dans ses propres arguments, qui identifie une chaîne clé/ligne ou une chaîne spécifique traduite dans un
LocalizationDictionary
. Elle contient les propriétés suivantes :
NamespaceIndex
(int)
Identificateur de l'espace de noms du projet auquel appartient le
LocalizationDictionary
.
CONSEIL: Si le
LocalizationDictionary
se trouve dans le même projet NetLogic, vous n'avez pas besoin de spécifier le
NamespaceIndex
dans la construction d'un
LocalizedText
.
TextId
(string)
Clé à laquelle les traductions d'une chaîne peuvent être associées.
LocaleId
(string)
ID de paramètres régionaux. Par exemple :
en-US
.
Text
(string)
Chaîne traduite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.