Écrire des messages de journal
Utilisez les API C# pour générer des messages de journal.
Les API sont fournies par la classe C#
Log
statique.
CONSEIL:
Si les messages de journal sont générés par
FactoryTalk Optix Studio
lors de la conception ou par FTOptixApplication
lors de l’exécution sur une cible connectée, vous pouvez afficher les messages de journal dans le volet FactoryTalk Optix Studio
Journal
. Vous pouvez également afficher la catégorie de message dans la colonne Module
du volet Journal
.Fournir une réponse