Démarrer le débogage sur la machine distante
Déployez l'application d'exécution sur la machine distante et démarrez le processus de débogage sur la machine de développement.
Conditions préalables
- Pour démarrer le débogage sur la machine distante
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- DansFactoryTalk Optix Studio, déployez leFTOptixApplicationvers le dispositif cible.Pour plus d’informations, consultez Déployer une Application FactoryTalk Optix.
- Dans Visual Studio, configurez et démarrez le processus de débogage.Connectez-vous au processus avec les paramètres suivants :
- ConnectionType
- Par défaut.
- ConnectionTarget
- Nom et port que vous avez obtenus pendant l’exécution de Préparer la machine distante pour le débogage.
- Processus disponible
- FTOptixRuntime.exe
Fournir une réponse