Déboguer un NetLogic localement

Identifiez, examinez et corrigez les problèmes liés au code NetLogic en utilisant localement Visual Studio ou Visual Studio Code.
Pour déboguer NetLogic à distance, consultez Déboguer un NetLogic à distance.
CONSEIL: Les erreurs NetLogic sont signalées lors de l'exécution dans le panneau du journal
FactoryTalk Optix Studio
. Les erreurs NetLogic d'exécution sont signalées dans l'onglet de la cible sur laquelle l'application s'exécute (par exemple,
Sortie d’émulateur
). Les erreurs NetLogic de conception sont signalées dans l'onglet
Sortie
.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation de l’éditeur de code externe.
Conditions préalables
  1. Pour déboguer NetLogic
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  3. Déboguez l’une des options suivantes :
    • NetLogic d’exécution. Dans l’éditeur de code externe, déboguez
      FTOptixRuntime
      et dans
      FactoryTalk Optix Studio
      , sélectionnez
      Exécuter
      .
      CONSEIL: Vous pouvez exécuter le projet sur la cible de l'émulateur pour le débogage.
    • NetLogic de conception. Dans l’éditeur de code externe, déboguez
      FTOptixStudio
      et dans
      FactoryTalk Optix Studio
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un NetLogic et sélectionnez une méthode à exécuter.
  4. Arrêtez le débogueur et l’exécution de l’application, puis modifiez le code.
  5. Répétez 2.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.