Développer un NetLogic qui compte les fichiers

Ce NetLogic C# calcule le nombre de fichiers dans le dossier du projet et renvoie le résultat dans le paramètre de sortie.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour développer un NetLogic qui compte les fichiers
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    NetLogic
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    CountFiles
    .
  4. Double-cliquez sur NetLogic.
    L'éditeur de code externe s'ouvre.
  5. Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :
    #region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
  6. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.