Créer l’interface de la page de connexion

Créez un panneau masqué, un formulaire de connexion et un chargeur de panneau.
  1. Ajouter un panneau masqué qui sera visible après une connexion réussie :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Interface utilisateur
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      HiddenPanel
      .
    3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    4. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      HiddenContent
      .
    5. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Hidden content
      .
  2. (Facultatif) Organisez les éléments de l’interface du panneau masqué :
    1. Dans
      Vue de projet
      , double-cliquez sur
      HiddenPanel
      .
      L’éditeur s’ouvre dans un onglet distinct.
    2. Dans le volet central, organisez les éléments de l’interface. Consultez la rubrique Disposition des objets graphiques.
  3. Ajouter le formulaire de connexion :
    1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
      Bibliothèques de modèles
      .
    2. Dans la liste supérieure de
      Bibliothèques
      , sélectionnez
      Widgets
      .
    3. Dans la liste inférieure, faites glisser le
      Formulaire de connexion
      vers le dossier
      Interface utilisateur
      dans
      Vue de projet
      .
    4. Sélectionnez
      Fermer
      .
  4. Configurer le formulaire de connexion :
    1. Passez le curseur de la souris sur
      Formulaire de connexion
      et sélectionnez
      Verrouiller
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      FormulaireDeConnexion
      et sélectionnez
      Nouveau
      NetLogic d’exécution
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      LoginFormNetLogic
      .
    4. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Variable
      .
    5. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Panel
      .
    6. En regard de la variable
      Panneau
      , sélectionnez
      Int32
      et sélectionnez
      NodeId
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
    7. Créez un lien dynamique entre la variable
      Panneau
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      HiddenPanel (type)
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    8. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Variable
      .
    9. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Message
      .
    10. En regard de la variable
      Panneau
      , sélectionnez
      Int32
      et sélectionnez
      String
      .
    11. Retirez la valeur de la variable
      Message
      .
      La valeur de la variable est vide.
  5. Ajouter un chargeur de panneau :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Chargeur de panneau
      .
    2. Créez un lien dynamique entre la variable
      Panneau
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      FormulaireDeConnexion (type)
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.