Ajouter le NetLogic Compression et décompression
Le NetLogic Compression et décompression vous permet de compresser et de décompresser les fichiers et les dossiers.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour ajouter le NetLogic Compression et décompression
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- Dans la liste supérieure deBibliothèques, sélectionnezScripts.
- Dans la listeComposants, faites glisserCompression et décompressionversMainWindow (type)dansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- Ajoutez le package NuGet Gallery | SharpZipLib. Consultez la rubrique Ajouter des packages NuGet.
Le NetLogic Compression et décompression est ajouté à votre projet. Le NetLogic expose les méthodes
CreateZipArchive
et UnzipArchive
. Pour plus d'informations, consultez la rubrique NetLogic Compression et décompression.Fournir une réponse