Configurer les niveaux de journalisation des modules

Par défaut, le volet
Sortie
de
FactoryTalk Optix Studio
affiche tous les avertissements, informations et messages d’erreur de tous les modules. Le mode Avancé vous permet d’afficher des messages détaillés.
Spécifiez le niveau maximal d’informations du journal à afficher dans le volet Sortie pour des modules spécifiques ou pour tous les modules. Les journaux sont enregistrés dans Journal système quel que soit le niveau maximal d’affichage des informations dans
FactoryTalk Optix Studio
. Le stockage de données inutiles peut réduire les performances.
  1. Dans la barre de titre de
    FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez
    Options FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Dans les
    Options FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez le
    Mode Avancé
    , puis sélectionnez
    Enregistrer
    .
  3. Redémarrez
    FactoryTalk Optix Studio
    pour que le mode Avancé prenne effet.
  4. Dans la barre de titre de
    FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez la flèche déroulante après
    Options FactoryTalk Optix Studio
    et sélectionnez la
    Configuration des niveaux de journalisation des modules
    .
  5. Dans la
    Configuration du niveau de journal des modules
    , dans
    Niveau par défaut
    , sélectionnez le niveau d’informations par défaut à afficher dans le volet
    Sortie
     :
    • Erreur
      . Messages d’erreur.
    • Avertissement
      . Messages d’avertissement.
    • Info
      . Messages d’informations.
    • Détaillé 1
      . Message détaillé de premier niveau pour le dépannage.
    • Détaillé 2
      . Message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage.
  6. Après chaque module, sélectionnez le niveau d’informations à afficher dans les messages si le niveau n’est pas identique au
    Niveau par défaut
    spécifié.
  7. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.