Configurer un enregistreur d’événements d’alarmes
Stockez les journaux des événements passés liés aux alarmes dans une base de données.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surStockages de donnéeset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris surBaseDeDonnéesIntégrée1, sélectionnez et saisissezAlarmDB.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezAlarms Event Logger.
- SousComposants, faites glisserEnregistreur d’événements d’alarmesversEnregistreursdansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, sélectionnezEnregistreurD’événementsD’alarmes1.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreBase de donnéeset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse