Ajouter des objets graphiques
Ajoutez des objets Commutateur, Boîte de spin et LED à la Page1 de votre application.
- DansVue de projet, double-cliquez surPage1 (type).La page 1 vierge s’affiche dans l’éditeur dans un onglet distinct.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- Dans l’éditeur, organisez les objets selon vos préférences.
(Facultatif) Explorez et ajoutez d’autres éléments graphiques. Consultez la rubrique Objets graphiques prédéfinis.
Fournir une réponse