Configurer un panneau de navigation
Configurez un panneau de navigation pour basculer entre différents panneaux lors de l’exécution.
- DansVue de projet, double-cliquez surMainWindow (type).Le type de fenêtre s’ouvre dans l’éditeur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type), puis sélectionnez .Le panneau de navigation apparaît dans la fenêtre principale sans position précise.
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontaletAlignement verticalsurÉtirer.Le panneau de navigation occupe toute la hauteur et la largeur de la fenêtre principale et recouvre le logo.
- DéfinissezMarge supérieuresur55.Le panneau de navigation ne recouvre plus le logo.
- Faites glisserPage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)etPage4 (type)versPanneauDeNavigation1.
Fournir une réponse