Configurer la fenêtre principale
La fenêtre principale contient tous les éléments graphiques affichés lors de la conception dans
FactoryTalk Optix Studio
et lors de l’exécution dans votre Application FactoryTalk Optix
.- DansVue de projet, développezInterface utilisateuret double-cliquez surMainWindow (type).La zone de fenêtre principale s’affiche dans l’éditeur. La fenêtre principale ne contient aucun élément graphique.
- DansPropriétés, définissezLargeursur1080etHauteursur600.Les dimensions initiales de la fenêtre principale sont maintenant de1080 x 600. Lors de l’exécution, vous pouvez redimensionner la fenêtre principale à tout moment. Pour plus d’informations sur le redimensionnement, consultez Conventions de taille.CONSEIL: Pour que l’application corresponde à la résolution de votre vue, vous pouvez définir différentes valeurs deLargeuret deHauteur. Vous pouvez également définirPlein écransurTrue, bien qu’il soit plus simple de développer et d’afficher un aperçu des applications avec les paramètresFauxpar défaut.
- (Facultatif) Si vous souhaitez que votre fenêtre d’application flotte au-dessus des autres fenêtres, définissezToujours au premier plansurTrue.
- (Facultatif) DéfinissezLégendepour fournir un titre personnalisé à votre fenêtre d’application.Par exemple, définissezLégendesurQuick start applicationafin de remplacer le titre de la fenêtre par défaut.
Fournir une réponse