Consulter les alarmes affichées par un serveur OPC UA

Consultez les alarmes affichées par un serveur OPC UA pour utiliser les balises d’alarme partagées par les systèmes de production compatibles OPC UA. Vous pouvez ensuite afficher les alarmes et utiliser des balises d’alarme de différents fournisseurs.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    OPC-UA
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Client OPC UA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Alarmes
    sous
    Client
    , dans
    Événements
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.