Créer une alarme de température

Créez une alarme qui vous avertit lorsqu’une valeur de température définie est dépassée.
  1. Créer une variable d’entrée :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      TemperatureAlarmVariable
       :
  2. Créer l’alarme :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Alarmes
      et sélectionnez
      Nouveau
      Alarme exclusive de niveau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’alarme, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      TemperatureAlarm
      .
  3. Configurer l’alarme :
    1. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Variable d’entrée
      et
      ProjectName
      Modèle
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    2. Définissez
      Limite haute
      sur
      75
      .
    3. Définissez
      Confirmer automatiquement
      sur
      Vrai
      .
    4. Définissez
      Message
      sur
      Temperature exceeds a safe level!
      .
    5. Définissez
      Gravité
      sur
      3
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.