Rendre une alarme active visible

Configurez la propriété
Actif
d’un objet graphique pour rendre une alarme visible lors de l’exécution. Liez dynamiquement la variable
Actif
de l’objet graphique à la variable
Actif
d’une alarme. Lors de l’exécution, l’apparence de l’élément graphique change lorsque l’alarme est active.
La variable
Actif
ne nécessite aucun script ni NetLogic. Par exemple, vous pouvez créer une alarme numérique, puis lier la propriété
Actif
d’un élément graphique, tel qu’une LED, à la variable
Actif
d’une alarme numérique ou autre. La LED s’allume lors de l’exécution lorsque l’alarme atteint ses limites ou son état configurés.
Conditions préalables
  • Ajouter un objet graphique LED à une fenêtre
  • Créer et configurer une alarme
  1. Pour rendre une alarme active visible
  2. Dans
    Vue de projet
    , ouvrez la fenêtre contenant la LED et sélectionnez cette dernière.
  3. Dans les
    Propriétés
    de la LED, dans
    Actif
    , sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    .
  4. Dans l’
    Éditeur de liens dynamiques
    , développez le dossier
    Alarmes
    et développez l’alarme.
  5. Sélectionnez la variable
    Actif
    de l’alarme.
    Dans le cas des types d’alarmes Exclusive et Non exclusive, vous pouvez créer un lien dynamique vers un état d’alarme spécifique (haut-haut, haut, bas ou bas-bas).
  6. Choisissez
    Sélectionner
    .
La LED est maintenant allumée avec la couleur indiquée dans
Propriétés
lorsque l’alarme est active. La couleur par défaut de la LED est le rouge.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.