Créer un alias
Créez un alias pour créer un type de variable pointant vers un nœud avec une propriété
NodeId
.- DansVue de projet, sélectionnez l'objet ou le type d'objet contenant l'alias.
- DansPropriétés, sélectionnez , puis sélectionnezAlias.CONSEIL: Certains objets peuvent contenir plusieurs alias. Par exemple, vous pouvez ajouter plusieurs alias à un objet Panneau.Alias#apparaît dansPropriétéset contient la propriétéGenre.
- (Facultatif) Passez la souris sur la fin du nom d’alias, sélectionnez , puis saisissez un nouveau nom pour l’alias.
- DansPropriétés, configurez l'alias :
- Pour configurer l’alias d’un objet réutilisable, créez un lien dynamique entreGenreet le nœud de référence relatif, puis créez un lien dynamique entreAliaset le nœud source.#Où#est le numéro de l’objet alias.
- Pour définir la source lors de la conception, créez un lien dynamique entreAliaset le nœud source.#La valeur de la propriétéGenreest automatiquement remplie avec un nœud de référence relatif.
- Pour pouvoir définir la source lors de l’exécution, créez un lien dynamique entreGenreet un nœud de référence relatif.
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse