Référence d'audit de signature
Configurez un workflow de signature électronique en définissant les propriétés
SigningController
et Audit de signature
.Objet SigningController
L’objet
SigningController
spécifie les paramètres par défaut pour les workflows de signature électronique.Propriété | Description |
---|---|
Utilisateurs autorisés à signer | Utilisateurs autorisés à effectuer un workflow de signature. |
Groupes autorisés à signer | Groupes autorisés à effectuer un workflow de signature. |
Utilisateurs autorisés à effectuer une double signature | Utilisateurs autorisés à agir en tant que deuxième utilisateur dans un workflow de double signature. |
Groupes autorisés à effectuer une double signature | Groupes autorisés à agir en tant que deuxième utilisateur dans un workflow de double signature. |
DefaultWorkflowType | Type de workflow de signature électronique par défaut.
|
Propriété Audit de signature
Vous pouvez associer la propriété
Audit de signature
à une variable pour déclencher un workflow de signature électronique lorsque la valeur de la variable change. La configuration de la Audit de signature
remplace la configuration par défaut de SigningController
.Propriété | Description |
---|---|
Type de workflow | Type de workflow de signature électronique. |
Utilisateurs | Utilisateurs autorisés à effectuer un workflow de signature. |
Groupes | Groupes autorisés à effectuer un workflow de signature. |
Fournir une réponse