Configurer un pilote de communication

Configurez un pilote de communication pour importer des balises en mode en ligne ou hors ligne.
Conditions préalables
  • Renseignez-vous sur les spécificités de votre automate. Consultez la rubrique Présentation des pilotes de communication.
  • Si vous importez des balises en mode hors ligne, exportez les balises depuis un automate pris en charge vers un fichier. Consultez l’assistance utilisateur de l’automate.
  1. Pour configurer un pilote de communication
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  3. Sélectionnez
    Configurer les communications vers les dispositifs
    .
  4. Sélectionnez
    Nouvelle station
    .
  5. Sélectionnez un type de station.
  6. (Facultatif) Modifiez le nom de la station.
  7. Sélectionnez
    Suivant
    .
  8. Remplissez les propriétés et sélectionnez
    Suivant
    .
  9. Sélectionnez
    Suivant
    .
  10. Configurez l’importation de balises pour la station :
    CONSEIL: Certains pilotes de communication peuvent ne pas prendre en charge l’importation de balises à partir des automates en mode en ligne, hors ligne ou dans les deux modes.
    • Si vous importez des balises en mode en ligne, définissez le bouton bascule sur
      En ligne
      .
    • Pour importer des balises en mode hors ligne, définissez le bouton bascule sur
      Hors ligne
      et dans le
      Chemin du fichier
      , fournissez un chemin d’accès au fichier contenant les balises d’automate exportées.
    CONSEIL: Pour sélectionner l’objet station dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Sélectionner dans la vue Propriétés
    .
  11. Sélectionnez les balises de votre choix, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  12. (facultatif) Pour configurer un autre pilote de communication, sélectionnez
    Configurer un autre dispositif
    et répétez la procédure.
  13. Sélectionnez
    Quitter
    .
Dans
Vue de projet
, les variables correspondant aux balises sélectionnées sont ajoutées.
Si vous avez importé des types de balises, créez des instances à partir de ces types de balises importés. Consultez la rubrique Créer une instance d’un type de balise.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.