Convertisseur conditionnel

Vérifiez si la valeur de la variable source est
True
ou
False
.

Propriétés

Propriété
Description
Valeur True
Valeur de l’expression qui est égale à
True
.
Valeur False
Valeur de l’expression qui est égale à
False
.
Mode
Direction du lien dynamique :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.

Source

Variable de condition (Boolean).

Sortie

Valeur
True
ou
False
.

Exemple

Dans l’exemple suivant, le convertisseur conditionnel :
  • Définit la couleur du texte d’une étiquette sur vert si un commutateur est sélectionné.
  • Définit la couleur du texte d’une étiquette sur rouge si un commutateur est désenclenché.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.