Convertisseur d'unités d'ingénierie

Utilisez le convertisseur d’unités d’ingénierie pour convertir les valeurs de données brutes en valeurs mises à l’échelle en fonction d’une plage de valeurs personnalisables.
CONSEIL: Par exemple, le convertisseur d'unités d'ingénierie peut transformer des valeurs de 0 à 65,535 fournies par un capteur de température en valeurs correspondantes sur une échelle de -20 à +70. L'entrée d'un convertisseur d'unités d'ingénierie est généralement un lien dynamique vers une balise importée.

Propriétés

Propriété
Description
Minimum brut
Valeur minimale des données brutes.
Maximum brut
Valeur maximale des données brutes.
Minimum mis à l’échelle
Valeur minimale convertie.
Maximum mis à l’échelle
Valeur maximale convertie.
Mode
Direction du lien dynamique :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
IMPORTANT: Le convertisseur ne fonctionne pas si vous ne spécifiez pas les valeurs des propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
, et si la variable d'entrée ne comporte pas de lien dynamique.
Si…
Alors…
Les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
ne sont pas définies.
Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique. Les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
sont définies respectivement sur
Limite basse
et
Limite haute
dans la variable analogique d'entrée.
Les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
sont définies.
Le convertisseur prend en compte les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
, et ignore toutes les valeurs
Limite basse
et
Limite haute
de la variable analogique d'entrée.
Seules les propriétés
Minimum brut
ou
Maximum brut
sont définies.
Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique et ignore les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
. Les propriétés
Minimum brut
et
Maximum brut
sont définies respectivement sur
Limite basse
et
Limite haute
dans la variable analogique d'entrée.

Source

Variable contenant une valeur brute à convertir.

Sortie

Valeur mise à l'échelle basée sur la conversion linéaire configurée.

Exemple

Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.