Redimensionner un objet

Faites glisser pour redimensionner un objet ou spécifier des valeurs dans les propriétés de l’objet.
Conditions préalables
Pour redimensionner un objet, il doit être aligné à gauche, en haut ou en bas. Si l’alignement de l’objet sur l’axe X ou Y est défini sur
Ajuster
, l’objet est redimensionné dynamiquement en fonction de la taille du conteneur. La taille d'un objet qui se trouve dans un conteneur ne peut pas être mise à l'échelle par rapport à la taille du conteneur.
CONSEIL: La taille de l'objet
Fenêtre
définit la taille de l'ensemble de l'interface utilisateur. Elle peut être définie à l'aide des propriétés
Largeur
et
Hauteur
, ou automatiquement adaptée à la taille de l'écran d'affichage de l'interface lors de l'exécution à l'aide de la propriété
Plein écran
.
  • Pour redimensionner un objet
  • Dans l’éditeur, faites glisser une poignée de redimensionnement sur l’objet.
  • Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet, puis dans
    Propriétés
    , modifiez les valeurs suivantes :
    • Hauteur
      . Entrez la valeur de la hauteur de l'objet.
    • Largeur
      . Entrez la valeur de la largeur de l'objet.
    CONSEIL: Si vous supprimez la valeur
    Hauteur
    ou
    Largeur
    , l'objet utilise le paramètre
    Auto
    . Le texte détermine la taille de l’objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.