Bouton maintenu

Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. Comprend un événement MouseLongPress.

Événements

Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement
Généré lors de l’exécution quand
Événement MouseLongPress
Un objet est enfoncé ou touché pendant la durée spécifiée dans la propriété
Délai
.
Événement MouseClick
Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché.
Événement MouseDown
Un objet est enfoncé ou touché.
Événement MouseUp
L’objet enfoncé ou touché est relâché.

Exemple

Bouton à délai par défaut
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.