Bouton à impulsion

Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. Inclut les propriétés Durée de maintien minimale et Durée de maintien maximale.

Événements

Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement
Généré lors de l’exécution quand
Événement MouseClick
Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché.
Événement MouseDown
Un objet est enfoncé ou touché.
Utilisez ces méthodes pour configurer le comportement de l’événement MouseDown :
Durée de maintien minimale
Durée minimale de l’état actif du bouton.
Par exemple, si la
Durée de maintien minimale
est définie sur 2 secondes et que vous sélectionnez le bouton pendant 0,5 seconde, l’événement MouseDown dure 2 secondes.
Durée de maintien maximale
Durée maximale de l’état actif du bouton.
Par exemple, si la
Durée de maintien maximale
est définie sur 2 secondes et que vous maintenez le bouton pendant 5 seconde, l’événement MouseDown dure les 2 premières secondes.
Événement MouseUp
L’objet enfoncé ou touché est relâché.

Exemple

Bouton à impulsion par défaut
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.