Configurer une sparkline
Configurez la source des données à afficher dans l’objet Sparkline. Ajustez les propriétés de l’objet Sparkline.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objetSparklineet sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre laValeur du traceuret un nœud ou une base de données dont vous souhaitez obtenir les données.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (Facultatif) Configurez les propriétés Sparkline :
- Couleur du traceur. Couleur du traceur Sparkline.
- Épaisseur du traceur. Épaisseur du traceur Sparkline.
- Fenêtre de temps. Plage temporelle Sparkline.
- Durée d’actualisation. Durée d’actualisation Sparkline.
- Maximum axe Y. Valeur maximale de l’axe Y.
- Minimum axe Y. Valeur minimale de l’axe Y.
- Plage haute. Valeur haute de la plage.
- Plage basse. Valeur basse de la plage.
- Couleur de la plage. Couleur d’arrière-plan de la plage.
Fournir une réponse